This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299EVM-103:静态负载

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1299614/tps61299evm-103-quiescent-load

器件型号:TPS61299EVM-103

静态负载大于95nA、其总和约为500nA、波动幅度为+-3uA。 根据数据表、它应该为95nA (与数据表特性图中的相同)。

那么输出处于空载状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    95nA  静态 电流不包括开关损耗。 IC 将在施加开路负载时开关:

    要停止器件开关、需要强制输出电压高于输出目标:

    这将强制 IC 跳过开关。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是  禁用开关所需的静态电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritank:

    即 Vout_target + 50mV、我们建议留出一定的裕量、使之比目标高出200mV。

    此致、

    特拉维斯