请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 主题中讨论的其他器件: CC1352R
您好、TI 团队:
我有一个关于 LPSTK-CC1352R 的问题。 我将其与 LaunchPad CC1352R 配合使用、并具有传感器收集器示例。 问题是器件 LPSTK-CC1352R 仅在3.3V 下工作、但我希望它在1.8V 下工作。是否有相应的设置?
谢谢!
此致、
普赫拉吉·辛格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
我有一个关于 LPSTK-CC1352R 的问题。 我将其与 LaunchPad CC1352R 配合使用、并具有传感器收集器示例。 问题是器件 LPSTK-CC1352R 仅在3.3V 下工作、但我希望它在1.8V 下工作。是否有相应的设置?
谢谢!
此致、
普赫拉吉·辛格
您好 Pukhraj Singh:
我希望你们做得好。 查看 CC1352R 数据表、它应支持1.8V 的电压输入、但参考 SensorTag LPSTK-CC1352R 设计 、我们可以看到输入仅为3.3V (这可能是由于设计和板上包含的其他传感器所致)。
谢谢。
A·F