This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我想知道、CC1352R 的数据表显示它可以在1.8V - 3.3V 的电压范围内运行、但微控制器仅能在3.3V 的电压下运行

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1302271/lpstk-cc1352r-i-want-to-know-that-the-datasheet-of-the-cc1352r-says-that-it-can-operate-between-1-8---3-3-v-but-the-micrcontroller-only-operates-at-3-3-v

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好、TI 团队:

我有一个关于 LPSTK-CC1352R 的问题。 我将其与 LaunchPad CC1352R 配合使用、并具有传感器收集器示例。 问题是器件 LPSTK-CC1352R 仅在3.3V 下工作、但我希望它在1.8V 下工作。是否有相应的设置?

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pukhraj Singh:

    我希望你们做得好。 查看 CC1352R 数据表、它应支持1.8V 的电压输入、但参考 SensorTag LPSTK-CC1352R 设计 、我们可以看到输入仅为3.3V (这可能是由于设计和板上包含的其他传感器所致)。   

    谢谢。
    A·F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、

    普赫拉吉·辛格