This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:USB 连接问题

Guru**** 2983110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1300177/msp-exp430f5529lp-usb-connection-issues

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: DRV8323

您好... 我正在使用 连接到 TI 电机驱动器 EVM (DRV83x3Rs)的 MSP-EXP430F5529LP MCU 来旋转 BLDC 电机。

在将近一年的时间里、MCU、EVM 和系统运行完美、通过 USB 连接到我的笔记本电脑#1。

几个月前、MCU 停止使用同一台笔记本电脑#1。

我在笔记本电脑#1上尝试了不同的 USB 端口,但没有运气。 我检查了 USB 驱动程序、它们都是相同的、没有最新更新。

我尝试将 MCU 独立连接到笔记本电脑#1 (以消除 EVM 产生的任何贡献)、但仍然没有成功、笔记本电脑识别了 MCU。

我还从笔记本电脑1上卸载/重新安装了 GUI 软件(BOOSTXL-DRV8320_DRV8323)、并重新运行了 GUI。 但仍然没有任何变化。

然后、我 通过在另一台笔记本电脑#2上安装 GUI/软件来检查/确认 MCU 仍在运行,因此它没有损坏。

然后、我将另一个 MCU #2 (相同的 MSP-EXP430F5529LP)从 DRV8353Rs 模块(ISO-F28027F)连接到笔记本电脑#2, 一切正常。

我尝试将 MCU#2连接到原来的笔记本电脑#1,但没有任何效果。

到目前为止、我已确认笔记本电脑1的问题。

我联系了我的 IT 部门、了解安装的任何驱动程序或安全更新是否可能限制 USB 访问。 他们的答复是否。

尽管如此、他们对此问题进行了~2周的研究、甚至单独与 TI 技术支持取得联系。 但问题没有得到解决。

在对另一个问题进行一些研究时、我在 SLAU533D sec 3.5.9中遇到了一段摘录、这些摘录似乎反映了我正在经历的问题。 但我想得到一些澄清和帮助来解决这个问题。  

我已附加了一个文件、其中包含错误的屏幕截图和图像。

如果您需要其他信息、请告诉我、这将帮助我解决此问题。

e2e.ti.com/.../Troubleshooting-MSP_2D00_430F5529LP-USB-Connection-Issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    然后我 通过在另一台笔记本电脑#2上安装 GUI/软件来检查/确认 MCU 仍然可以运行,因此它没有损坏。

    您的意思是笔记本电脑2上的印发板工作正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以在笔记本电脑1上安装 CCS、并尝试下载其中的一些示例代码? CCS 将帮助安装您可能遗漏的所有相关驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 CCS 加载到笔记本电脑1上、并且能够 与 MCU 电路板进行通信、其中4个 LED 会闪烁、在刷写固件时会亮起和熄灭。 当被插入 USB 时、此器件在器件管理器中显示为 COM 5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、主板似乎工作正常、 此问题与您的笔记本电脑#1有关。 我认为它与  GUI 软件密切相关、但可能无法在您的 笔记本电脑上使用#1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在笔记本电脑1上删除并重新安装 GUI 软件、但未解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再说一次... 请注意、GUI 以前  在这台笔记本电脑上工作#1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duane:  

    您是否能够提供笔记本电脑#1 (GUI 不再工作) 和#2 (GUI 工作)之间的任何差异? -固件/软件、硬件、驱动程序等

    我们能否确认所使用的 GUI.exe 版本是两个器件上的完全相同的版本号?

    谢谢、此致、

    -约书亚