This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2533:如何对电容式触摸 MCU 进行编程?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1302193/msp430fr2533-how-can-i-program-a-capacitive-touch-mcu

器件型号:MSP430FR2533

您好!

我正在开始一个项目、想使用相互耦合的电容式触摸传感器来避免水或湿度问题。 我认为您的 MCU 解决方案最适合此需求、因此我将使用 MSP430FR2533IRHBR 与主 MCU 通信。 问题是、我不太明白如何启动和运行 MSP430xx。 我需要对其进行编程、还是通过某个接口对其进行配置? 您能帮助我解决这个问题吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您至少需要一个 CAPTIVATE-PGMR (编程器/调试器)来对 MSP430进行编程。  该编程器还包括一个使 MSP430与 CapTIvate GUI 通信所必需的 USB 至串行桥接器。

    《CapTIvate 技术指南》的"技术讲座"一章中详细介绍了创建传感器和对 MSP430进行编程的步骤。

    您还将找到有关传感器设计方法的信息。

    您是否正在创建按钮或关键型传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢你的帮助。 然后我将购买编程器。 不过、对于不需要编程器且为互电容类型的应用、是否可以将任何 IC 使用? 注意:我将使用按钮和滚轮式传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    遗憾的是、所有 MSP430 MCU 都需要将应用代码编程到器件中才能正常工作。  我们不提供可以满足您需求的"现成"器件。  您会发现、使用 CapTIvate 设计中心创建初始项目非常简单、只需编写少量代码即可处理在传感器上测量的信息。

    您能否分享此器件的最终应用是什么?