This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6005:MSP430FR

Guru**** 2847150 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298253/msp430fr6005-msp430fr

器件型号:MSP430FR6005
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5043EVM430-FR6047

您好

我们公司开发了用于水管理和早期泄漏检测的系统。

我们正在测试是否有可能使用 MSP430FRXXX 系列中的组件作为钳位检测器使用。

在初始测试中、我们将使用您的 TI EVM 卡 EVM430FR6047。
在我们初步的实验室测试中、TI 组件似乎起到了作用。

感谢您的帮助:

1:我们的要求:

  • 成本:我们的产品将大量销售,壳体对价格敏感。
  • 低功耗
  • 无需显示。

  关于新设计的器件型号、您有何建议?

2:我们应该在每次上电时或仅在生产过程中加载/烧录引导加载程序?

3:建议如何与组件通信 或加载引导软件:

I2C/SPI/UART 或任何其他协议提供的呢? 如何处理 EVM 卡?

4:低功耗模式:为了连续读取/测量 水流量。

功耗是多少? 低功耗模式有何建议?
您是否建议 在每次读取之间进入睡眠模式?

4:你是否有一个当地的代表在以色列,谁会支持我们?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    1) 1)由于不需要显示屏、并强调低成本和低功耗、我认为您应该考虑使用 MSP430FR5043。 您可以在器件的 产品页面上阅读有关该文档的更多信息。

    2)我不清楚你的意思是什么。 您可以执行配置和校准、然后在生产期间将此数据保存到每个器件的闪存中。 然后、只要器件上电、就可以准备好执行测量、并且已经过校准。  

    3) 3) BSL 可以通过 UART 或 I2C 对器件进行编程。 您可以在 器件数据表 第9.7节中了解有关这一点的更多信息。 使用 EVM430-6047、您可能需要查看 《EVM430-FR6047硬件指南》 、以了解有关编程器件与 EVM 通信方式的更多信息。 使用其中一个 EVM 时、我使用 USB-HID 接口、通过 I2C 与器件进行通信。

    4) 4)您可以在 器件数据表的第8节中找到各种低功耗模式下的功耗信息。 在演示应用中、器件确实会在两次读取之间进入低功耗模式。 根据您的应用、您可能应该执行相同的操作。 工作模式电流消耗非常高、因此在功耗敏感型应用中、适当利用 LPM 非常重要。

    5) 5)我将在 E2E 上把您添加为朋友、以便您可以私下向我提供您的电子邮件。 在您完成此操作后、我会将您与我们团队中与您所在领域合作的人员联系起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    1:我可以看到 MSPFR5043有一些选项和不同的封装。
    请告诉我哪个器件型号是常用的?  



    2:如何获取:MSP430FR5043的参考文档? (EVM430-FR6047)
    您是否具有 Cadance/Orcad 的 Schamatics 符号

    3:3你们 在以色列的代表是谁?


    4: 我怎么能得到一个正式的夸夸脱?  

    5:使   MSPFR5043支持 I2C/UART 配置/BSP 接口的剂量?


    6:我可以在哪里看到 所有 MSPFRXXX 器件型号之间的主要差异?  

    阿夫拉汉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我们的参考设计使用 MSP430FR6043IPN。 我相信大多数客户的设计都是基于这一点。 您可以 在此处找到此参考设计。  

    2) 2)您可以在器件的 产品页面中导航至"设计和开发"部分和"CAD/CAE 符号"来找到原理图符号

    3)如果您可以给我发送电子邮件,或给我发送您的电子邮件,我很乐意将您与我们在以色列的代表之一联系起来。

    4) 4)完成第3步后、分配给您的代表将能够帮助您完成此操作。

    5) 5)是的、 与 FR6043类似、FR5043支持同时与 I2C 和 UART 进行通信。

    6) 6)着手处理此问题的最佳方法可能是转到 MSP430器件登录页面。 该工具有几个按特性浏览不同器件的选项、并且该工具栏中有一个显示存储器与引脚数以及类别的矩阵。 您还可以选择查看所有产品、然后筛选您要查找的特征。