主题中讨论的其他器件:MSP430FR5043、 EVM430-FR6047
您好
我们公司开发了用于水管理和早期泄漏检测的系统。
我们正在测试是否有可能使用 MSP430FRXXX 系列中的组件作为钳位检测器使用。
在初始测试中、我们将使用您的 TI EVM 卡 EVM430FR6047。
在我们初步的实验室测试中、TI 组件似乎起到了作用。
感谢您的帮助:
1:我们的要求:
- 成本:我们的产品将大量销售,壳体对价格敏感。
- 低功耗
- 无需显示。
关于新设计的器件型号、您有何建议?
2:我们应该在每次上电时或仅在生产过程中加载/烧录引导加载程序?
3:建议如何与组件通信 或加载引导软件:
I2C/SPI/UART 或任何其他协议提供的呢? 如何处理 EVM 卡?
4:低功耗模式:为了连续读取/测量 水流量。
功耗是多少? 低功耗模式有何建议?
您是否建议 在每次读取之间进入睡眠模式?
4:你是否有一个当地的代表在以色列,谁会支持我们?
谢谢