This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:GUI 输出结果与理论值不同

Guru**** 1141790 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-F6779
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1285124/evm430-f6779-gui-output-results-differ-from-theoretical-values

器件型号:EVM430-F6779

尊敬的专家:

我的客户正在使用 EVM430-F6779 (TI EVM)和电能测量设计中心(EMDC)执行评估。
示例项目:EVM430-F6779_RC_3V_3C_60Hz

由于使用三种类型的设备进行测量:电表、另一家制造商提供的电表和 TI EVM、因此只有 TI EVM 提供了不同的结果。

Q1:GUI 中使用的计算方法是否正确? 功率因数、无功功率和视在功率的值似乎与理论值不同。
Q2:如果计算方法不正确、是否有办法纠正该方法?
Q3:在 CPU 中计算 GUI 结果是否正确? (GUI 仅通过 UART 通信并显示结果)

结果如下。
其他制造商的电表和电表会显示测量值、而 TI EVM 会在 GUI 上显示结果。

数字功率计 电表来自另一家制造商、 TI EVM 的 EVM
交流(V) 负载电流(mA) 电压(V) 电流(A) 功耗(W) 频率(Hz) 功率因数(PF) 无功功率(var) 视在功率(VA) 电压(V) 电流(A) 功耗(W) 频率(Hz) 功率因数(PF) 无功功率(var) 视在功率(VA) 电压(V) 电流(A) 功耗(W) 频率(Hz) 功率因数(PF) 无功功率(var) 视在功率(VA)
交流
100
100 100.1 0.081 2.98 50 0.375 7.73 8.33 100.1 0.062 2 50 0.35 6 - 99.9 0.057 2.19 49.97 0.93 0.86 2.37
200 100.1 0.128 5.21 50 0.403 11.9 12.95 100.1 0.108 4 50 0.39 10 - 99.9 0.102 4.3 49.97 0.96 1.24 4.5
300 100.1 0.167 7.3 50 0.434 15 16.82 100.1 0.149 6 50 0.42 14 - 99.9 0.142 6.36 49.97 0.97 1.728 6.61
400 100.1 0.203 9.33 50 0.459 18.1 20.4 100.1 0.187 8 50 0.45 17 - 99.9 0.18 8.4 49.97 0.96 2.3 8.73
500 100.1 0.238 11.43 50 0.478 21.03 23.96 100.1 0.224 11 50 0.47 20 - 99.9 0.216 10.5 49.97 0.96 2.99 10.93
600 100.1 0.272 13..5 50 0.494 23.76 27.39 100.1 0.259 13 50 0.48 23 - 99.8 0.251 12.58 49.97 0.96 3.74 13.13
700 100.1 0.304 15.5 50 0.508 26.38 30.65 100 0.292 15 50 0.5 25 - 99.8 0.284 14.61 49.97 0.95 4.54 15.29
800 100.1 0.337 17.6 50 0.52 28.95 33.94 100 0.326 17 50 0.51 28 - 99.8 0.317 16.67 49.97 0.95 5.4 17.54
900 100.1 0.369 19.7 50 0.53 31.45 37.17 100 0.358 19 50 0.52 31 - 99.8 0.35 18.75 49.97 0.94 6.4 19.82
1000 100.1 0.401 21.8 50 0.541 33.9 40.4 100 0.391 21 50 0.53 33 - 99.8 0.382 20.86 49.97 0.94 7.42 22.13
1250 100.1 0.481 27.1 50 0.561 39.98 48.3 100 0.471 26 50 0.55 39 - 99.8 0.462 26.15 49.97 0.93 10.2 28
1500 100.1 0.558 32.3 50 0.577 45.7 56.1 100 0.549 31 50 0.57 45 - 99.8 0.539 31.28 49.97 0.92 13.3 34
1750 100.1 0.636 37.6 50 0.59 51.5 63.8 99.9 0.627 37 50 0.58 51 - 99.7 0.617 36.61 49.97 0.91 16.85 40.3
2000年 100.1 0.714 42.9 50 0.6 57.3 71.6 99.9 0.705 42 50 0.59 57 - 99.7 0.694 41.87 49.97 0.89 20.7 46.7
2250 100.1 0.794 48.3 50 0.606 63.1 79.5 99.9 0.785 47 50 0.6 63 - 99.6 0.774 47.23 49.97 0.88 24.95 53.4
2500 100.1 0.874 53.6 50 0.613 69.2 87.6 99.9 0.865 53 50 0.61 68 - 99.6 0.854 52.59 49.97 0.87 29.5 60.3
2750 100 0.957 59.2 50 0.617 75.4 95.9 99.9 0.948 58 50 0.61 75 - 99.6 0.937 58.07 49.97 0.86 34.62 67.6
3000 100 1.043 64.8 50 0.621 81.9 104.5 99.9 1.034 64 50 0.62 81 - 99.6 1.022 63.65 49.97 0.84 40.18 75.2

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    1. 计算结果应正确无误、并已在许多设计中使用、而且之前已经过验证。 我的主要想法是对器件进行校准、以下主题可以为您提供帮助。 如何计算校准值
    2. 如果您认为有必要、则需要调整代码/计算、我建议先检查校准。
    3. GUI 仅用于显示结果和发送手动校准因子、计算在 MSP 端完成。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    谢谢你的答复。

    我们将与客户确认校准。
    我认为,至少"视在功率= V*I",所以,你能告诉我你的意见吗?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    使用 MSP430F677x (A)实施三相电子电表的 第4.2.1.2节中可找到这些公式

    视在功率与有功(真)功率和无功功率有关、是"功率三角形"中的低功功率

    这里有一篇文章,帮助解释不同类型的权力和他们的关系。

    https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-11/true-reactive-and-apparent-power/

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    客户执行了校准、然后再次测量、但 功率因数计算似乎存在问题。

    Q4:您能否告诉我如何正确显示功率因数?
    Q5:如果您对下面的结果有任何意见或建议,请告诉我们。

    下面列出了将数字功率计的显示值和理论值与 TI EVM GUI 的显示值和理论值进行比较的结果。
    有关所用计算公式的详细信息、请参阅 Excel 文件。

    数字功率计(__LW_AT__WT110)
    电压(V) 电流(A) 功耗(W) 频率(Hz) 功率因数(PF) 无功功率(var) 视在功率(VA)
    显示值 100 1.043 64.8 50 0.621 81.9 104.5
    理论值(以 PF 为基准) 100 1.043 64.7703 50 2009年6月6日5694 81.75144181 104.434908
    TI-EVM GUI (EVM430-F6779)
    电压(V) 电流(A) 功耗(W) 频率(Hz) 功率因数(PF) 无功功率(var) 视在功率(VA)
    显示值 99.985 1.046 63.81922 50 0.8583 38.139353 74.347178
    理论值(以 PF 为基准) 99.985 1.046 89.76471 50 0.858394678 53.66725397 74.34718106
    理论值2 (基于电源) 99.985 1.046 63.81922 50 0.610217937 82.85520391 104.58431

    [关于理论公式]

    • Cosθ 功率=电压 x 电流 x 功率因数(μ W)
    • 无功功率=电压 x 电流 x 低效率(Sinθ)=电压 x 电流 x (根(1功率因数^2))
    • 视在功率=根((有功功率^2)+(无功功率^2))

    此致、
    还可以

    e2e.ti.com/.../Comparison-of-measurement-results-between-EVM430_2D00_F6779-and-Power-meter-_2800_WT110_2900_.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    让我进一步看看这个问题,我明天会回到你的身边。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否显示 IIR 最小和最大频率以及 IIR 步长? 这些内容位于高级参数部分。 滤波器适用于功率计算、但不适用于 Vrms 和 IRMS 值。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    您能不能显示 IIR 最小和最大频率以及 IIR 步长? 这些内容位于高级参数部分。 筛选器应用于功率计算,但不应用于 Vrms 和 IRMS 值。

    附件是50Hz (左)和60Hz (右)的含量。

      

    [其他]

    我的客户在60Hz 上进行了额外的比较实验。
    比较结果表明、只有 EVM 显示了功率因数、无功功率和视在功率值方面与其他公司生产的数字功率计和功率计的结果不同的值。
    此外、我们发现 GUI 上的频率设置值差异没有影响。
    *我们已经重写了 EVM FW ,将 GUI 打印文件切换为50Hz 和60Hz ,并进行了校准。

    基于对"4.2.1计算公式"的理解  ,在使用 MSP430F677x(A)实现三相电子电度表中, 我们认为原因在于计算无功功率的方法。

    • 4.2.1.1电压和电流
      • 没问题
    • 4.2.1.2功率和能量
      • 在比较结果中、有功功率的值都是一样的、但是无功功率的值却明显不同。
        TI 的计算公式似乎未使用功率因数或低效率。 在电压偏移90度的点对无功功率进行采样、我们认为这可能是原因。
        由于无功功率的值是不同的、从无功功率得出的视在功率也不同于电压和电流的乘积。
    • 4.2.1.2功率因数计算公式
      • 计算公式没有问题、但视在功率不同、因为无功功率值不同。
        此外、功率因数也因此而有所不同。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将花一些时间来研究这一点、它们是正确的、计算方式是无功功率和90度漂移的函数。

    他们似乎在测试相位变化对实际输入的影响与其校准的影响。 他们是否有兴趣在最终更改公式?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    他们最终是否有兴趣更改公式?

    是的、他们对更改公式很感兴趣。

    由于他们原来是用"其他公司的电表"来推广自己的业务、所以要把"其他公司的电表"的结果定义得对。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    我查看了他们应该访问的变量、有2个与他们可能想要调整的无功功率相关的函数、这2个函数是 EM_calcReactivePowerMultAcc 和 EM_calcReactivePowerDiv。

    EM_calcReactivePowerDiv 将调节您的比例因子并乘以当前相位无功功率、这是一个前台进程、并从 EM_processForegroundData 调用。 如果您调整函数、包含的参数应该能够提示可能需要哪些信息、gEmSWResult 包含所有计算的结果、并且 gEmSWConfig 包含配置数据。

    EM_calcReactivePowerMultAcc 是一个在函数 EM_perSampleProc (EM_userConfig.c)中调用的后台函数。 相位配置将包含最近一次采样的电压和电流。 如果他们想要改变相位的处理方式、并从默认的90度相移更改为他们需要调整的函数。 结果将放置在 gEmSWResult.phaseBGResults 中  

    我希望这会有所帮助、如果他们想要继续向前发展、我可能需要直接与他们联系。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的支持。

    您能否告诉我、除了您提供的(修改 FW)之外、是否有其他方法可以调整和检查无功功率、视在功率和功率因数?
    例如、更改 GUI (EnergyMeasurementDesignCenter)上的设置等。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    我认为客户已经怀疑导致功率因素的原因、但我将在下面进一步说明。

    回顾原来的帖子、GUI 读取的相位为-30.87、功率因数为0.8583 (GUI 显示的就是这种情况)。 当您应用此功率因数时、计算结果是正确的。 但在理论功率因数0.61中、您的相位将位于50°。 要么校准没有完成、要么相位校准完成到了错误的程度。 通过查看他们的 Excel 文件、他们似乎也理解了这一点、因此这定义了在需要正确读数时进行正确校准的重要性。

    如果您通过 GUI 进行校准、您可以在50°相移处进行校准、但我们通常在60°相移处进行校准。 这里是一个有关 使用 EMDC 进行全面开发的视频、校准在10分钟内完成。

    相关 e2e 文章: 功率因数、无功功率和视在功率读数不正确

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    很抱歉、回复太晚了。 我们无法根据您提供的信息解决我们的问题、因此使该线程处于未解决状态。
    让我来问您几个其他问题。

    如果您通过 GUI 进行校准,您可以在50°相移处进行校准,尽管我们通常是在60°相移处进行校准。 下面是一个关于 使用 EMDC 进行全面开发的视频,10分钟标记是校准完成的地方。[/报价]

    Q1:关于相位校准、如果使用60°以外的设置进行校准、是否无法获得正确的值?
    他们使用不同的值(实际负载和单相时的52°相位值)执行相位校准(参考视频10分钟)、而不是60°、但无功功率、视在功率和功率因数与测量数字功率计(WT110)不同。
    ※参见下图。 请注意、他们没有使用认证机构用于相位校准的设备。

    Q2:它有一个类似的问题在上面的线程,但你知道结果吗? 是否通过校准解决了问题?

    Q3:您能否告诉我 TI 已确认的测量环境(测量仪器名称等)?

    Q4:了解有功功率计算结果不受相关无功功率、视在功率和功率因数计算的影响是否正确?
    我们可以确认、EVM 应用手册和其他计算在内部计算块上单独执行。
    但如果您能证明它不会影响有功功率的计算、那将会很有帮助。

    我查看了他们应该访问的变量,有2个函数与他们可能想要调整的无功功率相关,这是 EM_calcReactivePowerMultAcc 和 EM_calcReactivePowerDiv.[/quoto][userid="452230"~,我希望这份报价是/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1285124/evm430-f6779-gui-output-results-differ-from-theoretical-values/4907315。 如果他们想要继续向前推进,我可能需要与他们直接联系。

    请注意、他们难以进行软件修改。 很抱歉,这项工作暂时搁置。

    此致、
    还可以

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我必须回来回答最后一个问题。

    1. 您可以在其他角度进行校准、但我们通常会进行60度校准。
    2. 我只能假设原来的帖子是通过校准解决的、因为它们没有再次出现其他问题。
    3. 我们对三相使用的 MTE 机器具有0.05类的精度、

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    很抱歉这么晚才回复,感谢您的回复。

    抱歉、您太急了、Q4有任何更新吗?
    如果您能告诉我情况、那将会有所帮助。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    对于活动功率计算、它采用瞬时电压和电流相乘、然后除以样本计数、再乘以比例因数。  

    无功功率采用类似的公式、但电压相移90度、因此它与有功功率通过电流和电压相关联。

    视在功率与有功功率和视在功率直接相关、是有功功率和无功功率的平方和根。

    功率因数是有功功率和视在功率之比。

    虽然不像库中那样计算、功率因数也应该等于相位角的余弦。 (在 GUI 中可以看到、功率因数对于所示的相位角是正确的、因此视在功率和有功功率之间的关系是正确的。 我认为它们的相位角是错误的)。 有功功率不受无功功率、视在功率或功率因数的直接影响。 但会受到相位角、电压、电流和比例因子的影响。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    谢谢你的答复。 抱歉还有一个问题。

    虽然在库中计算结果不像这样,但功率因数也应等于相位角的余弦。

    Q1:什么是图书馆? (电能测量软件库、ADC 硬件抽象层)
    顺便说一下、下面 URL 上指向 APIGuide 的链接被打破。
    Energy_Measurement_Technology_Guide_ https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/EnergyMeasurementDesignCenter/1_40_00_03/release/EnergyMeasurementDesignCenter_1_40_00_03/docs/users_guide/html/

    (查看您的 GUI 时、所示相位角的功率因数是正确的、因此视在功率和有功功率之间的关系是正确的。 我认为它们的相位角是错误的)。

    问题2:那么、您能否告诉我、如果使用52°或-52°而不是60°、我将获得什么样的计算结果?

    Q3:我的客户试图在 GUI 上按照52°进行校准、但似乎没有给出准确的结果。
    相位角 GUI 校准是否存在任何限制?
    它是否需要在软件中进行额外校正?

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、O.H.

    该库将作为电能计量库的参考、此处的库是一个代码库、具有适合特定应用的功能、通常与硬件无关。 HAL (硬件抽象层)是一个文件、它通过将特定于硬件的配置、命令或外设抽象为通用格式来将硬件连接到库、以便库可以与硬件通信。

    谢谢、我要指出断开的链接、我将努力修复它。 在.h 文件中、应定义所有函数并提供注释、可帮助详细说明函数的功能以及对参数的要求。

    使用不同角度时应该不会出现任何问题。 校准所做的是根据提供的数据计算理想值、然后从器件中获取实际值。 从此处可以计算出误差为(实数/理想值- 1)* 100。

    简而言之、 误差是根据用户在校准 GUI 上的输入计算得出的、理想与实际比较根据提供的数据提供比例因数或相位校正。 因此、只要信号输入相位角与 GUI 的输入相同、角度就应该不重要。

    此致、
    卢克