This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:未找到 MSP430 USB HID 演示应用

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1301506/msp430f5529-msp430-usb-hid-demo-application-not-found

器件型号:MSP430F5529

尊敬的专家:

我希望在 USB 应用中实施 CDC + HID、

CDC 正在工作,但 hid 不工作。

我想、这需要隐藏演示应用、  

如果我根据该 GPIO 引脚的情况点击键盘中的按钮、控制方式应该为开启和关闭

请提供建议、

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    您需要在 PC 端使用某种 GUI 或程序来与 HID 接口连接。 请查看 MSP430 USB 开发包MSP430上的 USB 设计入门、 了解更多详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢杰斯爵士的答复。

    我做了上面的事情,你说, CDC 工作,但当它到 CDC+HID 它不工作

    只是我尝试操作上的一个 LED、请帮助我在使用 HID + CDC 时必须优先考虑哪些事项

    此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先仔细检查在执行组合时 CDC 端口未更改。 否则、可能是由于您未建立 HID 连接、代码不会执行。 您需要在 PC 上安装 HID 应用程序以建立该连接。 遗憾的是、我们随 MSP430 USB 开发套件提供的功能仅适用于 Windows 7、因此它超出了我目前进行测试的范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jace 的回复、

    CDC 端口未更改、  

    幸运的是,我安装了 Windows 7系统初始化。  

    HID 示例(LED ONOFF)我上传并检查了它的行为仍然与以前相同  

    请给我任何建议

    谢谢。此致、

    TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    很遗憾、我无法帮助您进行进一步调试、因为我无法访问 Windows 7 PC。 可能是 Java 版本与 HID 示例中发布的内容不一致。 这是我在这个主题上唯一的额外想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace、您好!

    好的、没有问题、我还有其他资源需要学习

    谢谢。此致、

    TeX