This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:CAN 环回、示例代码错误

Guru**** 2612055 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1301996/lp-mspm0g3507-can-loopback-example-code-error

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、我之前尝试通过 mcan_loopback 示例代码实现 CAN 环回。 但结果是这样的:  

请帮助我解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您已是可用的 CCS 和 MSPM0 SDK 的最新版本。 最新的 MSPM0 SDK 为 v1.20.01.06 (MCAN 环回编译在此版本中原样)  您还可以尝试在 CCS 中创建新的工作区、然后从 TI Resource Explorer 中重新导入示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、我有 MSPM0 SDK v1.20.01.06、并使用 CCS V  12.5.0.00007。

    好的、我也会尝试使用新的工作区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同的工作区也会出现同样的问题。

    您能告诉我解决方案吗?

    因为 UART 内部循环、例如代码回放、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过右键点击工程-点击"Properties"-"CCS General"-点击"Products"选项卡、确保您使用的示例采用最新版本、并确保其具有正确的 SDK 和 SysConfig 版本。

     

    您还能否进行检查并确保源查找看起来良好?  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也是一样的、请看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhaya、

    我们需要一些时间来考虑接下来的步骤、以便在此尝试。 您始终可以尝试卸载、也可以重新安装 CCS。 同时、您还可以从云 端 TI Resource Explorer 和 CCS Cloud 加载和测试这些示例。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我也会尝试