This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:用于 UART 通信的 TX 和 Rx 引脚

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1303579/lp-mspm0g3507-tx-and-rx-pin-for-uart-communication

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好!

我想将 PA0和 PA1用作 UART 的 Tx 和 Rx 引脚。

我为此使用 J19和 J20跳线、它们通过同一跳线通过3.3V 电压上拉。

我将为此使用跳线的第二个引脚。

我做得对吗、或者它有什么问题吗?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhaya:

    由于 PA0和 PA1为开漏、设置 J19和 J20是正确的方法。  

    您是否遇到过任何问题?

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YA 问题与 Rx 溢出有关、因此我当时正在考虑解决方案。

    那么、连接引脚进行 UART 传输的方式是否正确? 或者需要为它做任何其他事情?  

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、您不需要执行任何其他操作。

    请务必记住将 MSPM0侧的 TX 和 RX 分别与通信链另一侧的 RX 和 TX 进行连接、这是人们经常进行的另一项监督。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并添加接地。 即使使用上拉电阻器、您也需要接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接线不可能是 Rx 超限的原因——事实上,这表明您的配置(至少大多数情况下)是正确的。

    您可能需要审计代码的控制流。