This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:获取专用 VID / PID

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1303664/msp430f5528-getting-dedicated-vid-pid

器件型号:MSP430F5528

您好!

我将 MSP 部件用作 IC 通信的主设备。 我收到一份表格"使用德州仪器公司通用串行总线供应商 ID"。

我们何时需要获得此值- 如果我们在较大的批量上使用 MSP?? 如果是、我们需要应用它的最小/最大限值是多少?  

是软件更新还是将在工厂编程?

如果进行了定制、我们是只需要通过 TI 网站获取器件、还是可以通过 Digikey 购买器件?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如需更多信息、请参阅使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计应用手册的第5.2节。