This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5007MMX/NOPB-非湿性问题、

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1303462/lm5007mmx-nopb--non--wetting-issue

主题中讨论的其他器件:LM5007

我们面临着 无润湿问题 ,从您的部件中# LM5007MMX/NOPB ,我们以前没有遇到这个问题,现在这个问题是非常关键的,不能使用一些很多。

我们在 PCB 板中使用的元件更像、并且我们仅在此组件中面临问题。

从第1天起,我们使用相同的波形配置文件,没有任何差异。  

我们最终保存了更多数量、该数量无法使用。  e2e.ti.com/.../LM1337EP-Non-Wetting-E2E-FORUM.pptx

需要您的即时响应和支持来解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨皮尼尔马尔

    让我向我们的专家咨询一下。

    BTW、这是 LM5007、对吗? 为什么它被称为 LM1337?  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、器件号是 LM5007、需要您对此问题的即时支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    已 联系我们的产品专家。 幻灯片中进行了介绍。 器件型号不是 LM5007。 您能否更正器件型号?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、部件号 LM5007MMX/NOPB 和幻灯片中的内部部件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kumar

    对于此类问题、您需要 通过下面的 TI 客户退货门户链接提交分析申请、以便对其进行检查和调查。  

    http://www.ti.com/support-quality/resources/customer-returns.html

    谢谢、此致。