This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:特性评估

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304805/evm430-fr6047-characterization

器件型号:EVM430-FR6047
我最终解决了应该如何执行 VFR 校准。  
现在、我们必须再增加大约5个带有传感器的管、才能获得有关其运行情况的统计数据。
我有一些疑问,我想澄清。
我们正在使用来自 Audiowell 公司的试管、尤其是型号 hs0014-000。  
我想知道您是否有这些管段的表征曲线(VFR +温度)。
我的问题是、当我对一个特定管进行定性时、该定性在相同品牌和型号的所有其他管中是否相同?  
在生产过程中、我们是否应该加载特性曲线并对管段常数进行校准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jucetauro:

    我们不会为任何器件提供特征曲线。

    一旦您对特定管进行了特征描述、同一模型中一个管的特征与另一个管的特征应该非常相似。 在生产过程中、我们期望您可以将该曲线加载到特定型号的所有器件中。