This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430 HID USB 接口未按预期工作

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304546/msp430f5529-msp430-hid-usb-interface-not-working-as-expected

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:MSP430USBDEVPACK

您好!

我将使用 MSP430USBDEVPACK 实现 CDC+HID 连接  

CDC 独立运行良好、但是 HID 未按预期运行

如下面的代码所述、当 P1.1为高电平时、绿色 LED 应该亮起

执行的步骤:

  1. 从示例中导入了 H1_OnOff 示例
  2. 已在该代码中添加上述行
  3. 从 HID 描述符生成的 HID 描述符文件、并使用生成的 HID 描述符文件替换了 USB 配置文件  
  4. 已将代码上传至电路板  
  5. 已打开 MSP430 USB HID 应用程序
  6. 输入产品 ID (0x03FD)并按下图所示进行连接
  7. 并且键入了 LED 亮起!  红色 LED 亮起
  8. 当我点击按钮 P1.1时、绿色 LED 不亮

观察结果:

  1. LED 亮起时 LED 亮起! 命令已发送
  2. 设备管理器/com 端口中未显示串行 USB 端口

此致、

TeX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己解决了问题  

    我本来应该使用 H8_keyboard 示例。