This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:EXP430F5529LP 固件下载失败

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304323/msp-exp430f5529lp-exp430f5529lp-firmware-download-fail

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:TDC7201-ZAX-EVM

EXP430F5529LP 和TDC7201 -ZAX-PRU-ZAX-EVM EVM通信,按照TDC7201用户 GUIDE中的4.2 MSP430 Firmware Upgrade (仅新 Launchpad 需要此操作。)介绍下载Firmware,但是到第6步的时候没有反应,也按照说明按了BSL 按钮,麻烦帮忙指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以用英语发出您的问题吗? 以便我们的全球工程师团队为您的主题提供帮助。 谢谢!

    此致、

    现金豪