This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:闪存烧录问题

Guru**** 2610575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304998/mspm0g3507-flash-burning-issue

器件型号:MSPM0G3507

我 ,在0x0-0x1FFF7区域中烧录了一些随机值、此芯片无法通过 SWD 协议连接。我想知道为什么 Δ Σ 这么做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能是由于 将异常的应用程序代码加载到器件中、从而导致超规格操作(例如 PLL 超频)、导致 CPU 调试断开并使客户认为器件似乎已锁定、即使器件未锁定也是如此。

    您可以在为 MCU 供电之前将 PA18引脚保持为高电平。 然后按照以下步骤对 MCU 进行恢复出厂设置。  e2e.ti.com/.../Factory_5F00_reset_5F00_v3.pdf

    此致、

    现金豪