This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2355:用于 MSP-EXP 430FR2355模块的 NFC 读取器堆栈

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, MSP430FR4133, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304934/msp-exp430fr2355-nfc-reader-stack-for-msp-exp-430fr2355-module

器件型号:MSP-EXP430FR2355
主题中讨论的其他器件:TRF7970AMSP430WAREMSP430FR4133MSP430F5529

尊敬的社区:

我订购了 MSP-EXP 430FR2355和 TRF7970A 、并从 示例1、Example_2和 Example_3 下载了与 NFC 相关堆栈的某些示例、但我发现这些示例与模块 F5529EXP 或 FR4133相关。

为了让我能够构建这些示例并使其适用于 MSP-EXP 430FR2355模块、我需要 HAL 和驱动程序库。

有人可以帮助我提供相应的指导和相关文档、帮助我取得一些进展吗?

谢谢。此致、

Pranay.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranay:

    MSP430FR4133有许多与 FR2355相同的外设、因此、与 MSP430F5529相比、它之间具有软件兼容性。  有关驱动程序和 HAL、请在 TIREX - TI Resource Explorer 中查找 MSP430ware。  是一个链接。