This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1021:支持软件包似乎不完整

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633, TIDM-1021, CAPTIVATE-BSWP, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304972/tidm-1021-support-software-package-seems-incomplete

器件型号:TIDM-1021
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633CAPTIVATE-BSWPMSP430F5528

您好!

我希望测试 TIDM-1021评估板的性能。 为此、我根据硬件设计文件构建了一个 PCBA、并在 CapTIvate PGMR 中进行订购。 我下载了 TIDCET6软件包 并通过 CapTIvateDesignCenter 生成了 IAR 代码、但当我对 MSP430FR2633进行编程时、没有 LED 亮起。

使用 CapTIvateDesignCenter 运行项目时、我可以查看所按下的按钮、 MSP430FR2633上运行的实际代码似乎  与 CAPTIVATE-BSWP 固件更加相关。  这可以在 main.c 和 CAPT_bsp.c 文件中看到、因为 TIDM-1021未为其外设设置正确的 I/O、而是 为 BSWP 的外设进行设置。

是否有人找到了与 TIDM-1021评估板配合使用的合适文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    传感器的配置位于 CAPT_UserConfig.c 文件中、而不是 CAPT_Bsp.c。  在 CAPT_UserConfig.c 中、我看到与原理图相比、传感器结构设置了正确的 RX 和 TX 按钮分配。  同样、主寄存器中的#66行只有一个传感器回调函数。  application.c 包含在触摸按钮时打开/关闭 LED 的代码。

    您说、当您触摸按钮时、您在设计中心看到测量值发生变化、对吗?  您使用什么进行目标转换计数、看到的差值是多少?  在设计中心的传感器通道表视图中、您在触摸按钮时是否看到 LED 亮起/熄灭?

    你是否尝试过在回调函数的某个位置设置断点、并看到代码最终到达那里?  如果代码从未损坏、则校准过程中出现问题。  此外、您是否可以手动打开代码中的一个或多个 LED 以确保它们安装正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我看到现在的问题在哪里。 我无法使 CCS 项目实际影响键盘上的 MSP430FR2633、因为出于某种原因只能看到 MSP430F5528。 为了解决这个问题、我已经了解到您需要使用通过设计中心生成的 IAR 项目、并且通过 IAR、您可以直接对 FR2633进行编程。 这是我正在使用的项目、与您描述的项目不同。 它具有相同的一般结构、但似乎更通用。 使用该项目、只要有事件导致键盘唤醒、我就可以使键盘上的 LED 闪烁(在调整引脚分配后)。

    我将返回到 CCS 项目、并尝试让其对 FR2633进行编程。 感谢您的快速响应。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您越过了这一障碍。  我将继续、标记该问题已解决。