This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043上的模拟引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22860, EVM430-FR6043, TPS61240, TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304052/msp430fr6043-analog-pins-on-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:TPS22860EVM430-FR6043TPS61240TIDM-02003

我有一个 EVM MSP430-FR6043。 我知道上面的传感器用于超声波传感器。 但是、我还需要添加浊度传感器。  

我还 在以下传感器中连接了可用的模拟引脚:

P1.0 (A0)       ->   LCD_DC
- P1.1 (A1)       ->   LCD_RST
- P1.4 (A2)       ->   COMM_IRQ
- P1.5 (A3)       ->   温度传感器1
- P2.2 (A14)      ->   温度传感器2
- P2.3 (A15)      ->   MOSFET

我随此 MSP430数据表找到了 EVM 的数据表。 在第7页上、R33是一个 I/O 输入信号和  模拟  缓冲类型。 不过、在第9页中、R33未标记为模拟引脚。
我不确定、因为这是我第一次使用 TI 电路板、但下面是我的问题:

1. R33是否可以用作模拟浊度传感器的 GPIO 引脚?
2.如果不是、  如果 LCD 不使用 P1.0 (A0)和 P1.1 (A1)引脚、是否可以只使用这两种引脚?  

提前感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)数据表(SLASEF5B)表7-1表明 R33/LCDCAP (引脚61)没有端口(Px.y)功能、因此它不可用于数字或模拟功能。

    2) 2)观察 EVM430-FR6043 (TIDM-02003)原理图(TIDRYS5)、看起来 P1.0/P1.1分别连接到 TPS61240/TPS22860。 即使移除 JP1和 JP3、我也不确定其 EN/ON 引脚上的调节会对模拟信号产生什么影响。 从 J3移除 TXD/RXD 跳线并使用 P1.2/P1.3 (A8/A9)可能会成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheska:

    如前所述、Bruce 不应该尝试将 R33/LCDCAP 重新用作 GPIO。  

    我建议您不要尝试使用 P1.0或 P1.1。 这些驱动器可实现器件模拟前端所需的升压转换器和开关。

    要详细了解每个引脚的功能或哪些引脚可用于其他用途、您可能需要阅读 《EVM430-FR6043硬件指南》。 根据本指南、您可能会看到 EVM BoosterPack 接头上的引脚。 您可以查看 应用软件指南的第4.1节、详细了解每个引脚的具体功能。 该软件指南对于 MSP4306047来说是特定的、但器件之间的大部分功能是共享的、并且仍然很有用。 例如、P4.0似乎可用作 GPIO。

    此外、如果您不使用 LCD、您可能需要查看 EVM430-FR6043参考设计 、以了解哪些引脚连接到 LCD。 这些都可供您使用。

    最后一点要说明的是:如果您在测量流量的管道中预测了很多悬浮物、那么您在测量流速时可能会遇到一些困难。 悬浮物质会改变超声波信号的飞行时间、从而改变计算出的流速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Bruce。

    我明白了。 我知道 R33没有端口、因此我无法正确使用。 但是、如果我制作自己的电路并为 R33制作一个端口、由于我可以自己制作一个 R33端口、它是否会以某种方式工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Dylan。  

    明白了。 我会避免使用它。  

    我建议您也不要尝试使用 P1.0或 P1.1。 [/报价]

    目前、我还将使用 LCD、这意味着我不能同时使用它。  

    这些都可供您使用。

    根据我的检查、如果我使用 MSP430-FR6043IPN 制造自己的电路、可用的开路引脚为:

    - R33
    - P3.4
    - P3.2
    - PJ.3  
    - P3.6
    - P3.3
    - P6.7
    - P6.3

    正如我在帖子中提到的、R33是我在查看硬件指南时看到的模拟信号、所以我能真正使用它还是这些可用引脚中的任何一个吗?
    谢谢你。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 R33 -否、在我们的数据表中我们指出、如果您没有将此引脚用于 LCD、则应将其连接至 DVSS。 但是、您在上方表示您将使用 LCD。

    对于 J.3、是的、但您可能需要保留此引脚用于 JTAG 通信。 并非完全必要、因为您可以通过其他方式编程、但这是您应该意识到的东西。

    对于您列出的其余引脚:这些引脚由 LCD 使用、P3.2除外、P3.2由 EVM 上的按钮使用。 如果您不使用 LCD 或那个按钮、那么您可以在自己的设计中使用这些引脚。

    您是说您目前确实需要 LCD、但如果您自己进行设计、则不需要 LCD 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 现在我很清楚、在本例中 R33不应该真正被使用。  

    对于 R33 -否,在我们的数据表中,我们指明如果您没有将此引脚用于 LCD,则应将其连接至 DVSS。 但是,上面表示您将使用 LCD。

    太棒了! 我还打算将其用于 JTAG、但一旦我将其用于 JTAG、可以将其用于模拟吗? 如果没有、我想我将仅使用 P3.2。  

    对于 J.3,是,但您可能想保留此引脚用于 JTAG 通信。 不是完全必要的,因为你可以编程其他方式,但这是你应该知道的东西。

    我有一个 LCD、但根据我的 LCD 供应商的原理图、它连接到了不同的引脚。因此、我上面提到的引脚将是个性化电路之后唯一可用的引脚、因为所有其他引脚都将被占用。  

    您是说您目前的确需要 LCD 吗?但如果您自己设计了 LCD,您就不需要了吗?  [/报价]

    感谢您的帮助、Dylan。 真的提供了很大的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PJ.3上唯一可用的模拟功能是比较器、这是您打算使用的功能吗? 如果是、您可以在使用 JTAG 后在程序中更改引脚功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 只要我可以用它从传感器读取模拟信号、我认为这是好的。 然后、我将使用 PJ.3。 谢谢你,迪伦!