This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043

Guru**** 2610625 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1298870/evm430-fr6043-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

您好!

我有 EVM430-FR6043。 不会。 我可以连接、但随后显示"Hid Bridge Connected -- Waiting for device"

可以有人帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billal:

    在连接到 USS GUI 之前、您需要使用 USS 演示代码刷写器件。 您已经这么做了吗?

    如果您已经完成此操作、是否可以在设备管理器中验证您的计算机是否检测到该设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我没有,你能告诉我如何做它 PLZ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要从 MSP-USS 设计中心下载页面下载设计文件。 如果要进行燃气计量、请下载 USS SW Lib Gas、如果要进行水计量、请下载 USS SW Lib Water。  

    您还需要确保已经下载了 CCS、可以从 此处开始。

    当您掌握了这两种工具后、应打开 CCS、单击文件>导入、然后选择 CCS 项目。 然后浏览至下载 USS SW Lib (用于水或燃气)的目录、您会找到一个标题为"UltrasonicGasFR6043_02_30_00_01"(用于燃气)或"UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00"(用于水)的文件夹。 选择这个文件夹、然后选择以 MSP430FR6043_USS 开始的项目。。。 以水演示或燃气演示结束。

    接下来、在项目资源管理器中选择该项目、然后点击 CCS 右上角的闪存按钮。 这将使用演示代码使 Connected EVM 闪烁。 之后、您应该能够使用 USS GUI 连接到 HID 桥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、您能向我展示一下闪光灯按钮的外观吗、因为我找不到它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billal:

    请查看下图。 从左到右、这三个按钮分别为调试、闪存和构建。 如果您有其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到它,现在我有另一个问题:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billal:

    我在我们的论坛中搜索了此错误消息、并找到了  表明此问题与工程中的编译错误相关的该主题。 所以、应该尝试解决生成错误、然后重新编译项目、再尝试刷写。  

    这些编译错误中有许多已经记录了解决方案、如果你在线搜索而不是在线程中发布它们、你将会发现如何更快地解决它们、以备将来参考。 请在线搜索您的问题、尤其是在 e2e 论坛中搜索、然后再发布。