This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F448:浪涌测试程序丢失

Guru**** 2913900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F448

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1305851/msp430f448-surge-test-program-lost

器件型号:MSP430F448

将 MSP430F448与4MHz 晶体振荡器一起用于4kV 和5kHz 的浪涌测试时、程序会崩溃、需要重新编程。

布局、静电、EMC 等方面的改进效果不佳。

我想知道 MSP430F448断电保护、断电复位和电源电压检测的可能原因和内部机制。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不清楚测试的条件是什么。 您是否在 MSP430上应用了4KV? 某根导线进入其金属外壳中?

    保护的重点是防止不良物品(ESD、EMI 等)接触到 MSP430等敏感组件。 如果 MSP430损坏或损坏、您的保护就会失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    现在我想了解一下  MSP430F448断电保护、断电复位和电源电压检测的内部机制。

    您能提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    您是否已读出固件以解决内存损坏问题?  

    对于  MSP430F448 、则 SVS 可以监控 AVCC 电源电压或外部电压。 当电源电压或外部电压降至一个用户选择的阈值以下时、可以配置 SVS 来置位一个标志或产生一个 POR 复位。