This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047流量尖峰

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1305841/evm430-fr6047-evm430-fr6047-flow-spikes

器件型号:EVM430-FR6047

您好  

我在3/4英寸 PVC 管上进行测量
我会得到无法理解的尖峰。
ADC 看上去一切正常。

我使用1MHz 传感器、在这些传感器之间涂润滑脂以实现良好的通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ido、

    我想知道这是否是我们称之为"循环滑动"的问题。 您能否发布您的高级参数的图像?

    当 dToF 的尖峰与实际 dToF 数据相差 ADC 采样周期的整数倍时、这说明您正在经历周期差异。

    这通常通过提高信封设置阈值来解决。 如果这听起来像您的应用程序中正在发生的情况、您应该尝试此修复。

    请告诉我、这是否可以解决该问题、或者是否还有其他问题。