请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 您好
我在3/4英寸 PVC 管上进行测量
我会得到无法理解的尖峰。
ADC 看上去一切正常。
我使用1MHz 传感器、在这些传感器之间涂润滑脂以实现良好的通信。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我在3/4英寸 PVC 管上进行测量
我会得到无法理解的尖峰。
ADC 看上去一切正常。
我使用1MHz 传感器、在这些传感器之间涂润滑脂以实现良好的通信。