This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:错误:mklib:无法打开 c:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt~1.LTS/lib/\rts430x_LC_ld_eabi.lib、且模式为 w:Permission denied

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1306724/evm430-fr6043-error-mklib-could-not-open-c-ti-ccs1250-ccs-tools-compiler-ti-cgt-1-lts-lib-rts430x_lc_ld_eabi-lib-with-mode-w-permission-denied

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

我在刷写 Connected EVM 时遇到问题、如构建控制台的下图所示、有人能帮我解决吗? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想,作为一部分...

    Unknown 说:
    刷写连接的 EVM

    ... 您的程序是如何生成的。  当该构建的链接部分发生时、链接器会发现所需的 RTS 库不可用。  因此、它调用了 mklib 以构建该 RTS 库。  有关这种情况的详细信息、 请在 MSP430编译器手册 中搜索标题为" 库构建过程"的子章节。  这就是为什么 mklib  尝试 在该目录中创建库。  最可能的失败原因是该目录没有设置写权限。  将写入权限添加到此目录。

    谢谢。此致、

    -乔治