This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:如何将 BOR 设置为2.7V

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1306972/msp430fr6989-how-i-will-set-bor-to-2-7v

器件型号:MSP430FR6989

我的项目由 Varta 3V 电池供电。 当电池电压低于2.7V 时、项目不稳定。
阅读手册我不了解如何将 BOR 设置为2.7V
您能给我一些建议和最有用的一段针对 MSP430FR6989芯片

所有 AI、Bard、openchat、为 MSP430系列推荐代码片段、这些代码片段的参数不属于 MSP430FR6989

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minas:

    通常、BOR 由 SVSH 触发。 我担心 SVSH 不能被修改。

    谢谢。

    于浩