This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047电流消耗

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1306824/evm430-fr6047-evm430-fr6047-current-consumption

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好  

我尝试测量 MSP430处理器的电流消耗、而我使用的是 EVM430-FR6047。
我知道有一些跳线可用于测量电流。

我将该板连接到传感器和计算机。

1) 1)电流测量是否仅适用于 MSP430?
一个问题吗?

2) 2)当我连接到电路板、连接到 GUI、ADC 良好、并执行水流量测量时、电流消耗达到180u、远远超出了我根据数据表所预期的值。
测量过程通过在两个跳线之间连接 DVM 来完成。

我很乐意在这个问题上提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    电流测量并非针对整个电路板。

    请参阅 EVM 的原理图。 跳线为 J32。

    EVM430-FR6047原理图(修订版 B)

    还可以通过以下链接下载 Altium 设计工具文件:

    EVM430-FR6047评估板| TI.com

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    我知道是在跳线 J32上完成测量的、
    但是,我没有收到对问题2的答复。

    DVM 执行的测量是否正确?
    为什么电流消耗为180uA 或3mA 与我的预期相差甚远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我认为您的测量正常。

    请检查您是否可以在电路板上移除任何其他跳线以排除电阻器/其他器件。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)这是有关 MSP430的文档
    我得到180uA 或3mA、为什么您认为我的测量正常?

    2) 2) 如何使 MSP430在 LPM 下工作(0、1、2...) 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)不、我的意思是测量方法可以。 有许多因素会导致错误的结果。 例如、有些外部器件会产生额外消耗。 或者代码配置不正确。

    2) 2)对于低功耗模式、我们有几个不同的示例代码供您参考。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)除了传感器读数的4个引脚外、没有任何器件连接到 EVM、我使用的配置是刷写电路板后的默认配置
    那么、什么原因可能导致高电流消耗? 您能举个例子吗?

    2) 2)我找到这些文件、如何将它们刻录到 MSP 上?
    是否应使用 Uniflash 获取文件并将其作为映像加载?
    还是通过 CCS?
    但是、如果通过 CCS、那么我应该打开什么项目呢? 您能详细说明一下如何将它刻在卡上吗?