主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好
我尝试测量 MSP430处理器的电流消耗、而我使用的是 EVM430-FR6047。
我知道有一些跳线可用于测量电流。
我将该板连接到传感器和计算机。
1) 1)电流测量是否仅适用于 MSP430?
一个问题吗?
2) 2)当我连接到电路板、连接到 GUI、ADC 良好、并执行水流量测量时、电流消耗达到180u、远远超出了我根据数据表所预期的值。
测量过程通过在两个跳线之间连接 DVM 来完成。
我很乐意在这个问题上提供帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我尝试测量 MSP430处理器的电流消耗、而我使用的是 EVM430-FR6047。
我知道有一些跳线可用于测量电流。
我将该板连接到传感器和计算机。
1) 1)电流测量是否仅适用于 MSP430?
一个问题吗?
2) 2)当我连接到电路板、连接到 GUI、ADC 良好、并执行水流量测量时、电流消耗达到180u、远远超出了我根据数据表所预期的值。
测量过程通过在两个跳线之间连接 DVM 来完成。
我很乐意在这个问题上提供帮助。
您好!
电流测量并非针对整个电路板。
请参阅 EVM 的原理图。 跳线为 J32。
还可以通过以下链接下载 Altium 设计工具文件:
谢谢。
于浩
1) 1)除了传感器读数的4个引脚外、没有任何器件连接到 EVM、我使用的配置是刷写电路板后的默认配置
那么、什么原因可能导致高电流消耗? 您能举个例子吗?
2) 2)我找到这些文件、如何将它们刻录到 MSP 上?
是否应使用 Uniflash 获取文件并将其作为映像加载?
还是通过 CCS?
但是、如果通过 CCS、那么我应该打开什么项目呢? 您能详细说明一下如何将它刻在卡上吗?