This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ADC 捕获的超声回波信号出现问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1306874/msp430fr6047-there-is-a-problem-with-the-ultrasonic-echo-signal-captured-by-the-adc

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047

大家好、

以下是与 USS 相关的问题需要您的帮助:

如图所示、当使用 MSP430FR6047测量水流时、为什么超声回波移向负半轴? 正常波形的零点应该与水平轴重合、对吧? 我正在使用自己的板。 是否有任何方法可以改善回波信号?

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    您似乎没有将图形放在这里。 您可以重新加载吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 捕获信号上的这种直流失调电压应该没有问题。 您能否共享有关配置页面的屏幕截图?

    还可以 在代码中启用 USS_APP_DC_OFFSET_ENCELL_ENABLE、以避免这种影响。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ——感谢现金,

    您能否分享配置页的屏幕截图?

    使用相同的配置和超声波传感器、客户发现在自己的板上、信号噪声更大、而在 TI 的 EVM430-FR6047板上、信号波形更平滑。

    是否有办法避免信号中出现过多噪声?

    下图是在 EVM430-FR6047电路板上测得的信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCB 布局可能会  在系统中引入更多噪声。 请参阅此链接第4.3章 PCB 布局建议。https://www.ti.com/lit/ug/tidudn0/tidudn0.pdf

    此致、

    现金豪