This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:更改 SCLK 的占空比

Guru**** 2826145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1307103/msp430f5528-change-duty-cycle-of-sclk

器件型号:MSP430F5528

您好!

当将 MSP430F5528用于8MHz 的 SPI 速度时、我得到 SCLK 占空比为70%开启。 是否有方法可以更改占空比?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为没有用于更改 SCLK 占空比的寄存器。 占空比在所有不同转速下是否为70%(例如4M、1M 等)?

    但您可能可以尝试更改 SPI 的时钟源。

    谢谢。

    于浩