This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:编译器错误

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1307637/msp430fr5043-compiler-error

器件型号:MSP430FR5043

您好!

我在 CCS V10中创建一个项目、但现在在 CCS V12中运行该代码、此时出现以下错误。

如何解决? 提供分步流程。

这个项目使用一个当前未安装的编译器版本创建- GNU_9.3.0.31:Mitto Systems Limited [MSP430]。 请参阅"帮助>安装新软件"并选择"代码生成工具更新"、以检查此编译器是否可通过 CCS 更新获得。 请访问 CCS App Center 获取最新的编译器支持。 或 "="">">software-dl.ti.com/.../a> 并安装编译器、然后通过"Preferences > CCS > Build > Compilers"将其注册到 CCS。

谢谢 你……!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anburaja:

    所以、项目可以在 CCSV10中正常运行、但在 CCSV12中无法正常运行、对吧?

    你已经 在 CCS 哪个详细版本、v12.5中成功安装了 GNU/9.3.0.31?

    您能否在此处分享错误屏幕截图以更好地识别问题? 此外还与项目属性页->常规一起显示。

    B.R.

    萨尔