This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779 HID 连接问题

Guru**** 2921750 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1304742/msp430f6779-msp430f6779-hid-connection-issue

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LP

您好!

我们使用 MSP430F5529LP Launchpad 对 MSP430F6779  IC 进行编程、并使用电能测量设计中心软件对电能测量应用进行编程。

我们按照 电能测量设计中心 指南中提到的步骤进行操作、当我们尝试连接时、会显示错误消息"No HID Connected Devices"。

请帮助我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看 电能测量设计中心 指南。 并且错误消息为"No HID Connected devices"。 因此、该问题应与 用作 HID 桥的 MSP430F5529LP 相关。  

    是否已在  对 MSP-EXP430F5529LP (HID 桥)进行编程一节之后将 downloadTI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_04_00__MSP-EXP430F5529LP.txt 发送至 F5529LP?  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    现在我们可以通过 Launchpad 将 MSP430F6779连接到 EMDC 软件。

    我们希望使用 UART 与微控制器和 MSP430F6779进行通信。 若要从 MSP430F6779获取电流、电压和其他数据、微控制器需要发送一些命令。

    您能否向我们发送我们需要通过微控制器传输的命令数据包、以便从 MSP430F6779接收所需数据。

    请指导我们进行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    作为目标(MSP430F6779)通过 UART 连接到 EMDC 软件、我们在 EMDC 软件中接收数据。 因此、我们点击 RX 和 TX 引脚并将其连接到 FTDI 转 TTL 转换器、以获取 EMDC 发送到目标方且目标方发送到 EMDC 的数据包  

    我们制作了 EMDC 发送到目标的命令数据包、并且我们使用串行终端软件发送相同的数据包、但无法从目标(MSP430F6779)接收数据。

    以下是设置:

    波特率:250k、数据位:8、停止位:1、奇偶校验:无。

    我们发送以下命令:

    0x55、0xAA、0x07、0x04、0x02、0x00、 0x00、0x00、0x06、0x00

    0x55、0xAA、0x06、0x04、0x03、0x01、 0x01、0x09、0x00

    0x55、0xAA、0x07、0x04、0x04、0x00、 0x00、0x00、0x08、0x00

    0x55、0xAA、0x06、0x04、0x01、 0x01、0x01、0x07、0x00

    如果我们遗漏了一些内容、请指导我们。