This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:无法下载程序

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1307052/msp430i2041-can-not-download-program

器件型号:MSP430I2041

大家好、

仿真器: MSP-FET430UIF

软件:  

仿真器无法连接到目标、也无法下载程序。 下面是错误信息:

JTAG communication initialization.... failed
Verifying Security Fuse .................... failed

--

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430I2041和  MSP-FET430UIF 之间连接了什么信号?

    根据我看到的软件、它使用4线 JTAG、他们是否尝试过 SBW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    客户用这两种方法都尝试过。

    MSP430I2041与 MSP-FET430UIF 之间连接的信号是什么 

    信号线:TDO、TDI、TMS、TCK、TEST、RST。 其他线路: VCC、GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简直不可思议。 我不知道客户是否身边有 MSP430 Launchpad? 如果是、他们可以尝试使用 Launchpad 上的 eZ-FET 来执行编程、并尝试  MSP-FET430UIF 对 Launchpad 上的 MSP430器件进行编程、以检查 MSP-FET430UIF 是否 损坏。