This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:无法引用器件上的引脚

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1308053/lp-mspm0g3507-cannot-reference-a-pin-on-the-device

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507

我正在讨论将 AM MSP430设计传输到 LP-MSPM0G3507。 我在查找 SysConfig 生成器生成的端口名称时遇到问题。 我配置了 SPI 总线、但无法更新传输的代码来控制芯片选择。

我已查看生成的 ti_msp_dl_config.h 文件。 其中包含 DL_GPIO_PIN_6。 我尝试将其设置为等于1以将其设置为高电平。  

我收到以下消息:

   ../LCD.c:103:19:错误:表达式不可分配
DL_GPIO_PIN_6 = 1;

我希望信号处于高电平。 为什么它不是可分配的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    请参阅以下代码示例: GPIO_toggle_output_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang

    此代码示例显示了用于更改 GPIO 逻辑的三个函数:

    //Set to 0
    DL_GPIO_clearPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN);
    //Set to 1
    DL_GPIO_setPins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
    //GPIO toggle
    DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_LED_2_PIN | GPIO_LEDS_USER_LED_3_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);

    此致、

    赫利克