This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430FR5043

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR5043, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1309423/msp430fr5043-msp430fr5043

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6047、EVM430-FR6043

您好
e2e.ti.com/.../MSP430FR5043-Sch-040124.pdf

我们的应用是: Clippon 水测量。
我正在工作的 Ido 从 Aquasmart (你是 与他有关)
符合您的建议我们希望使用 TI P_N:MSP430FR5043
我们的 Schamatic 基于 TI 参考设计 EVM430-FR6043 (在我们的实验室中,我们使用 EVM430-FR6047)
在电路板上放置 CPU。 与 MSP430FR5043的连接将具有:UART/I2C HW 为这两种 IF 准备就绪。
1:我不明白我 shell 是如何连接 MTIF_OUR_IN/MTIF_PIN_EN 的? 我是否需要它们?
2:我需要任何电源软件: TxPwr/Tx5VeN(设备的电源将直接连接到我们的电池。 2.2-3.6V)  
我们希望 通过更改设备的工作模式来读取一分钟的流程。 您是否看到对外部电源软件的任何要求?
3:我如何连接外壳 XPB0引脚?
4:是否建议通过22hom 连接 DVCC & AVCC Togather 和 PVCC?
5:您将被暂停以获取对我们的 SCH 的输入。 我们如何获取您的输入?
6:定量? TI 在以色列的代表。请介绍一下 :我的邮件是 avraham@aquasmart.ai

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avraham、

    1) 1)您可以阅读《 器件系列用户指南》第23节中有关 MTIF 模块的内容。 在我们的 参考设计中、MTIF 引脚可在必要时连接到接头以便使用、但它们对器件的功能并不重要。 由您决定是否使用它们。

    2)我不会说我看到对电源开关的迫切需求。 当您调试设计以及发现需要手动更改电源时、电源开关通常会有所帮助。 您提到的引脚是负载开关和升压转换器的使能引脚。 这些都由 MCU 提供。 我不确定您是不是想将电源开关连接到这些器件、但我不建议这样做。 如果您想使用电源开关、我建议您将其实施方式与我们参考设计中的类似、如上所述。 请告诉我、我是否正确理解了您的问题。

    3) XPB0 用作偏置外部模拟信号的信号。 在我们的参考设计中、此引脚与电路断开。 您是否确定设计的必要取决于您。 有关 XPB0的更多信息、请参阅第21.3.4节;有关器件 SAPH 模块的更多信息、请参阅第21节的全部内容。

    4)我们不推荐。 有关该器件的建议工作条件、请参阅数据表的第8节;有关器件连接和布局建议、请参阅第10.1节。

    5) 5)您可以将原理图提交到 msp-sbd-review@list.ti.com 以供团队查看。

    6)我刚刚联系了我们在您所在地区的代表,他们应该尽快与您联系。 如有任何问题、请随时在此处再次发表评论。