This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:HID 桥连接-等待设备

Guru**** 2474590 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, UNIFLASH, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1308432/evm430-fr6043-hid-bridge-connected----waiting-for-device

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430FR6043

您好!

我的 EVM430-FR6043有一个问题、如下面的屏幕截图所示。 有人能帮我解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billal:

    您是否能够在插入并通电时发送电路板的图像? 我想查看跳线配置。

    此外、当您将该电路板连接到 PC 时、该电路板如何显示在器件管理器中?

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    感谢您考虑我的请求、以下是我的板已插入并通电的图像。 请注意 LED202正在闪烁。

    以下是该板如何显示在设备管理器中。

    此致。

    Billal Moussaoui。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billal:

    在我看来、电路板可能仍加载了生产测试固件。 您是否可以尝试 按照 燃气表快速入门指南 (SLAU824)中所述刷写最新版本的 USS 固件? 第3节是相关部分。

    请注意、您需要从此处(https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibGas/latest/index_FDS.html)安装最新的气体演示应用 、以便映像显示在该文档中描述的 TI 文件夹中。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Brandon: 
    我已经按照文档(燃气表快速入门指南)中的说明完成了刚才提到的所有操作、但仍然显示消息"Waiting for device"。 还有其他解决方案吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比拉尔

    尝试通过 Uniflash 更新固件时、是否收到任何错误或消息?  

    您以前是否成功使用过此电路板? 看起来您已经 对此电路板上的无源器件进行了一些修改。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我尝试通过 Uniflash 更新固件时没有收到任何错误或消息。 但是、就我个人而言、我以前从未成功使用过此电路板、而且 我也未对电路板进行任何修改。

    此致。

    B.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billal:

    您那时是从其他人那里获得此电路板的吗? 他们是否运行在您所知的范围内? 我之所以提出这个问题、是因为它看起来确实手动进行了很多修改。

    是否已安装 Code Composer Studio?

    如果是、您可以尝试将 MSP430FR6043_USS_CCS 工程导入 Gas_Demo、然后从那里编译和刷写它吗?  

    此致、
    布兰登·费舍尔