This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5234:在哪里可以下载 PSE BSL 和系统固件?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1308717/msp430f5234-where-can-i-download-pse-bsl-and-system-firmware

器件型号:MSP430F5234

在哪里可以下载 PSE BSL 和系统固件?

FirmPSE_Adventour (1.40.14).pdf

PSE _ System_Firmware_v00.01.40.14.exe

PSE_BSL_Firmware_v03.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不知道 PSE 是什么、或许您可以为我提供一些有关 PSE 的链接。

    我在 e2e 中搜索了它、我认为您需要将该主题放在"PSE 团队"中、并 找到一些帮助。

    请告知我您正在使用的确切内容、我会将该主题移到该位置。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

      P-XU ( p-xu@ti.com )已授予我 Mysecure 文件夹的访问权限。  我可以自己下载固件。 谢谢。

    此致、

    加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您及时反馈。

    我将关闭该主题、如果您有任何其他问题、请提交新主题。

    B.R.

    萨尔