This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSP430FR2476:如何同时连接2个 LaunchPad 并进行调试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1308704/lp-msp430fr2476-how-to-connect-2-launchpads-and-debug-at-the-same-time

器件型号:LP-MSP430FR2476
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2476

您好

我有2个 MSP430FR2476 LaunchPad。 一个是 SPI 主器件、另一个是从器件、因此我需要同时对它们进行调试。 如何设置每个 USB 端口的连接? 我尝试了 targetconfig 文件和调试配置、但没有找到方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,LiehChun ,

    我以前没有使用过它、也许您可以尝试以下内容:

    如果不起作用、也许你可以让其中一个运行良好、然后对另一个进行调试。 此时、可能实际上不需要同时调试。  

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sal,ó n

    我在 targetconfigs 上尝试了这种方法。  一个被选作 USB1,另一个被选作 USB2,它起作用了。 虽然我不知道如何决定什么是 USBX 在 PC 上,我可以用皮肤。  

    感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 LiehChun :

    感谢您的反馈!

    我将关闭主题帖、如果您有任何其他问题 、可以在此处回复或 提交新主题帖。

    B.R.

    萨尔