This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR5041, MSP430FR6041, MSP430FR6043, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1308819/evm430-fr6047-evm430-fr6047

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6041、 MSP430WARE、 MSP430FR6043、MSP430FR5043 、MSP430FR5041

大家好、我在我的项目中使用的是 EVM430FR6047评估板、我要尝试与另一个 UART 兼容板建立 UART 通信。 过去、我通常使用 Arduino 板、这些板更容易与其他板进行 UART 通信、尽管我查看了数据表和用户指南、但我无法了解如何进行操作。

TXD 和 RXD 有2个引脚齿如何在 RXD - TXD 上布线? 有人能帮我吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    硬件/布线应与任何其他器件一样简单、对于每个板上的两个引脚、将一个板的 TX 连接到另一个板的 RX。 您还应确保使用的 UART 引脚正确无误。

    您是否使用我们的其中一个示例代码来使用 UART 外设? 我们在 SDK 中提供了示例代码。 请查看文件夹: msp430ware_3_80_14_01\examples\devices\MSP430FR5xx_6xx\MSP430FR6043_MSP430FR6041_MSP430FR5043_MSP430FR5041_MSP430FR5041_MSP430FR\C Code_Examples

    在这里、您可以找到许多 UART 示例、以帮助您编写代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dylan,

    感谢您的回答。 我试过它n`t 像其他硬件已经,但它没有工作,也许我做了一些错误。 我在这里感到困惑的是、例如、Arduino 板中有 RX TX 作为1引脚插座。 但是、这里有2个插座、我应该放哪一个? 还是应该对他们两个人都这样?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    我明白你现在的意思了。 该接头用于将 MSP430FR6043连接到 eZ-FET 调试工具。 在您粘贴的图像中、左上角的引脚是来自 MSP430FR6043的 UART TX、右上角的引脚是用于 eZ-FET 调试器的 UART RX。 同样、第二行中左侧的引脚是 MSP430的 UART RX、第二行中右侧的引脚是 eZ-FET 的 UART TX。 当要使用 UART 连接到 eZ-FET 时、应使用跳线连接这些引脚、如图所示。  

    如果您想将其用作连接到 MSP430FR6043的常规 UART 外设、则可以连接接头左侧的引脚、如器件上的标签所示。

      器件硬件的更多信息、您可能需要查看 EVM430-FR6043硬件指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:  

    我想将它们用作常规 UART 外设。 我希望使用 UART 在 EVM430FR6047和电机驱动器板之间建立通信。 "那你打算怎么办?"  根据我从您的信息,我应该连接我的电线像这样的针脚,我写了1和2蓝色? 如果是、那么我用黄色的箭头和问号标记旁边的针脚会怎么样? 它们的用途是什么? 是 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接头就是一组引脚。  在您发布的第一个图像中、如果我说"接头 J3"、我将讨论彼此相邻并标记为 J3的引脚集。 这就是您圈出的8个引脚。

    在第一个图像中、圈出了接头 J3、而在这个最新的图像中、圈出了接头 J1。 这个错误吗?或者您现在是否想使用 J1?

    在任一种情况下、左侧的引脚都是与 MSP430连接的引脚。 右侧的引脚连接到调试器(或用于 J1的 HID 桥)。 您可以将 UART 器件连接到左侧的引脚、并将右侧的引脚保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我得到了答案。 非常感谢你们:):)