This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:我可以使用 MSP430I2041及其24位 ADC 来测量极低的电流吗?

Guru**** 2475925 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1309869/msp430i2041-i-can-use-the-msp430i2041-and-its-24-bit-adc-to-measure-very-low-currents

器件型号:MSP430I2041

您好!

我需要设计一个能够测量微安级极低电流的系统、具有相当高的精度、假设最大误差约为1%。 我一直在探索一些思路、我认为最具有成本效益的方法是在低侧使用0.1欧姆分流电阻器、将其(通过滤波器)直接连接到 MSP430I2041的24位 ADC、采样频率约为100ksps 或更高。 使用此 MCU 是否可以实现我想要的目标?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24位 ADC 可为您提供高分辨率、但精度将取决于其他因素。

    有比电阻器更好的测量低电流的方法: www.vk2zay.net/.../251