This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430FR5043定制超声波板软件问题

Guru**** 2545260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1309503/msp430fr5043-msp430fr5043-custom-ultrasonic-board-software-issues

器件型号:MSP430FR5043

您好!

我 使用  MSP430FR5043设计了一个定制 PCB、以获取超声波读数。 我目前正在使用名为 FR6047_USSSWLib_TEMPLATE_EXAMPLE 的示例代码、但将目标器件更改为我正在使用的微控制器。 我开始读数时遇到问题、想知道是否有办法为该微控制器配置该示例、以便获取简单的飞行时间读数。  

此致、

萨哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用水表? 您可以从以下示例代码 UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00->MSP430FR6043EVM_USS_MSP430FR604x_USS_MSP430FR6043EVM_USS_MSP430FR6043_USS_MSP430FR60 Water_Demo

    然后、按照以下步骤更改 FR5043 MCU。  e2e.ti.com/.../6318.MSP430FR5043_5F00_SW_5F00_Changes.zip

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cash Hao11、感谢您的回复。 我在液位传感应用中使用此评估板、使用1MHz 的单个传感器来获取基本的 ToF 读数。 我更具体地尝试更新该 CCS 工程、使其与 MSP430FR5043兼容、因为我已经对 EVM439-FR6047进行了编程。
    .e2e.ti.com/.../USSSWLib_5F00_template_5F00_example_2D00_master-_2800_1_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    软件更改文档用于根据  UltrasonicWaterFR604x_02_40_00_00->MSP430FR6043EVM_USS_MSP430FR6043EVM 进行更改 Water_Demo。 我不确定您是否可以根据模板示例工程进行更改。 我可以稍后做一些测试,以尝试使用它.

    此致、

    现金豪