This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:HID 桥接-等待器件

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1309946/evm430-fr6043-hid-bride-connected---waiting-for-device

器件型号:EVM430-FR6043

您好!

我的器件不再连接到 GUI ...

我已经尝试连接和没有换能器,我尝试重置和刷写的软件一次,但似乎没有任何变化。

它之前就已经能够很好地工作了。

LED201和 LED102为绿色、LED202闪烁

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Lina Varch

    请尝试   再次使用示例项目和 CCS IDE 刷写 FR6043固件。

    上一个 E2E 主题 是参考。

    谢谢