This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:无法在 IAR IDE 中调试/运行的默认模板

Guru**** 2474130 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1292154/evm430-fr6043-default-template-not-able-to-debug-run-in-iar-ide

器件型号:EVM430-FR6043

我们正在尝试运行默认模板以便 在 IAR IDE 中快速启动项目。但我们无法在此步骤进行调试

"Code = USS_runAlgorithmsFixedPoint (config、&fixedResults);"。

请帮助我们解决问题。

详细信息:

USS-SWLIB-GAS

版本:02.30.00.03

文件中:
ussSwLibAlgorithm.c

FN。:
USS_message_code USS_runAlgorithms (USS_SW_Library_configuration *config、
USS_USS Algorithms_Results *结果)

语句:
//运行定点算法
代码= USS_runAlgorithmsFixedPoint (config、&fixedResults);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritsnam:

    您是说您无法逐步完成此部分吗? 或者您是否认为读取的值存在一些问题?  

    如果您能更详细地说明在本期中看到的内容、将会有所帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦

    上面指定的函数返回错误"USS_MESSAGE_CODE_Algorithm_ERROR = 123"、并以陷阱代码结束。 我们无法介入这个问题、也无法就此寻求您的支持。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 GUI 中检查您正在使用的参数? 具体而言、您能否检查您正在使用的算法选项? 您可以查看  正在进行哪种类型的计量(FR6043通常用于燃气、我假设燃气?)部分、以检查是否使用了《USS 设计中心用户指南》中的正确算法选项、 并查看表中指定的算法选项。 请验证您的实施是否使用了正确的算法选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们直接从 以下位置获取了该项目、无需进行任何修改/配置。 还提到了默认使用的配置文件的位置。 我们观察到,同样的项目适用于 CCS IDE ,没有任何更改/配置。

    "C:\ti\<$user>\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_TEMPLATE_example.IAR\FR6043_USSSWLib_TEMPLATE_example.eww"

    "C:\ti\<$user>\USS_02_40_00_00\USS\examples\USSSWLib_template_examples\USS_Config\USS_userconfig.h"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kritsnam,

    在 CCS 中使用相同的项目时,您可以单步执行 USS_RunAlgorithms()函数。 换句话说、问题只发生在 IAR 中? 请确认、因为如果是这种情况、我将咨询我们的团队关于此器件的第三方工具支持事宜。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    在 CCS 中,运行没有问题,从某种意义上说,  我们能够"单步执行"上述函数,函数不返回任何错误。

    我们都能够成功运行该项目。

    在 IAR 中、指定的函数返回 "USS_message_code_algorithm_error = 123"、我们无法运行该项目。  

    我可以看到 IAR 存在一个问题、请咨询第三方以获取解决方案。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您在使用哪个版本的 IAR 吗? 我将尝试在结束时重复此内容。 感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图片所示分享细节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kritsnam。 我正在等待 IAR 许可证的批准、以便重现此问题。 我已经能够使用 IAR Workbench 8.20版本测试该程序、不存在您看到的问题。  

    如果您有任何新发现、请告诉我。 我将在11月22日前向您发送关于我的许可证/使用相同版本的 IAR 进行复制的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用"EVM430-FR6043 PCB Rev A "评估板进行调试。

    请确认您是否能够使用 IAR IDE 在这个电路板上进行调试。

    谢谢
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    您是否遇到了同样的问题、我们正在等待您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kritsnam,

    很抱歉耽误你的时间。 现在我正在获取软件工具、并能在11月29日在我身边进行测试。 我将在这之后更新该主题、以便让您知道我是否能够重复该问题。 在此之前、您是否能够使用 CCS 继续进行开发? 或者您是否需要使用 IAR 以继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要使用 IAR 本身,我们正在等待您的解决方案。
    请您确定其优先级。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritsnam:

    感谢您的耐心。 我们已经能够使用 v8.1和最新版本的 USS 库单步执行该代码。 您是否检查过 IAR 的安装? 此外、当您只刷写它并将其连接到 USS GUI 时、该器件是否会出现任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这件事我们已经有很长一段时间了。

    我们目前将关闭该 TT。

    感谢您的支持!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kritsnam:

    我很高兴听到您解决了这个问题。 如果您不介意、能否解释一下您是如何解决的、如果您知道、根本原因是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan:

    我们切换了换能器、这解决了检查代码被捕获的问题。

    非常感谢 Dylan。  

    正在解决问题。