This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:是否存在 AUX0SW、AUX1SW、AUX2SW 始终为零的情况?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A, MSP430F67791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1310602/msp430f6779a-is-there-a-case-where-aux0sw-aux1sw-aux2sw-will-always-be-zero

器件型号:MSP430F6779A
主题中讨论的其他器件: MSP430F67791A

之后、电源会在 DVCC 和 AUXVCC1之间切换。

我发现有时 MCU 寄存器 AUX0SW、AUX1SW、AUX2SW 的异常行为将始终为零


问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tink  

    我可以知道   MSP430F6779A 辅助电源系统(AUX)的初始设置吗?

    on msp430f677xA_aux_03.c of code example: https://www.ti.com/tool/download/SLAC648

    它为 MSP430F67791A 演示- AUX、硬件控制切换、AUXVCC1

    AUX0SW、AUX1SW、AUXCTL0上的 AUX2SW  不被使用。 我认为它们是零

    谢谢