This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:EVM430FR6047

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1311439/msp430fr6047-evm430fr6047

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EnergiaEVM430-FR6047

您好!  

是否可以使用 Energia IDE 对评估板 EVM430FR6047进行编程并选择任何兼容版本? (因为无法选择 EVM430FR6047)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    Energia 是第三方提供支持和开发的 IDE。EVM430-FR6047似乎不受支持。

    添加对 Energia 的支持相当复杂。  您可能希望在 forum.43oh.com 上发帖 或在其中查看是否有人已经尝试过。  

    此致、
    布兰登·费舍尔