This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:IQMath MPY32库使用情况

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1301091/msp430fr2433-iqmath-mpy32-library-usage

器件型号:MSP430FR2433

您好!

我们在其中一个设计中使用 MSP430FR2433。 必须使用哪个 IQMath 库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veeramani:

    此处是 MSP430 IQMath 库的链接。

    https://www.ti.com/tool/MSP-IQMATHLIB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     库中有两个文件夹(MPY32和 MPYSoftware)

    MPY32文件夹不包含任何适用于 MSP430FR24xx 系列的特定库文件夹

    MPYSoftware 文件夹中也有库文件

    请建议使用哪个库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MPY32库文件夹不包含 MSP430FR2433的特定库文件夹

    但硬件具有32位乘法器。 您能建议使用哪个库(来自下图)来利用乘法器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veeramani:

    很抱歉我的答复出现延误。  对于 MSP430FR2433、您将使用 Qmath_CCS_MSP32_5xx_6xx_CPUx_SMALL_CODE_SMALL_DATA.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    感谢您的回复!

    我们需要 IQMath 库。 您能不能建议为 MSP430FR2433推荐 IQMath 库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、您能为我们提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veeramani:

    我很抱歉没有及时回应。

    您正在寻找的是 IQMath 库