This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:上电复位问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1310381/msp430f149-power-on-reset-problem

器件型号:MSP430F149
主题中讨论的其他器件: MSP-TS430PM64

您好!


我在 MSP430F149上电复位方面有一个大问题。
我的复位电路参数是 R:4.7K、C:4.7uF。
经过长时间的掉电状态、MCU 在第一次上电时就不工作。  但是、2或3秒后、如果重新接通电源、MCU 将工作。

如果有任何意见,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seogje

    请查看  MSP430硬件工具用户指南的 MSP-TS430PM64第98页(修订版 AH)

    R 应为47k C、应为10uF 和100nF

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430上电复位本身就能正常工作。

    如果不使用_RST_/NMI 引脚、建议使用47k 的上拉电阻连接到 Vcc。 为了与 JTAG 接口兼容、一个接地电容器应该非常小、通常为10nF。

    10uF/100nF 组合用于 Vcc 和 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:
    我的问题已根据您的建议解决。 我没有10uF/10V 电容器。 因此、我连接了一个22uF/10V 电容器、如下图所示。  

    然后、MCU 会按照我的要求工作。
    感谢你的帮助。

    此致、