This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MSP430FR6047 LCD 8 MUX 对比度问题

Guru**** 1957125 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1307420/msp430fr6047-msp430fr6047-lcd-8-mux-contrast-issue

主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

1.我已经连接了 LCD 和 MSP430FR6047 ,电源电压3.3V 到 MCU LCD 显示值不清楚.

2.当电源电压为2.8V 到 MCU, 显示的值为 LCD 显示,没有任何干扰。

如何解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    似乎液晶屏的对比度已关闭。 您可能希望阅读 本应用手册 、了解如何将 MSP430器件与 LCD 相连。

    您是否使用定制电路板? 您是否能够调节施加到 LCD 对比度引脚上的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dylan Obrien:

    我使用的是定制电路板

    无法 调节施加到 LCD 对比度引脚的电压、我正在尝试用 MCU 内部调节 LCD 的对比度、但对比度没有改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说您尝试使用 MCU 在内部调整对比度时、您是说您要更改电荷泵输出的值吗? 这是我的建议。 如果您正在这样做、但它不能正常工作、您能否介绍您为更改电荷泵输出而正在执行的过程?

    另一种选择是更改外部电阻器、这在 使用 MSP430的 LCD 外设驱动大 LCD 中进行了介绍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我尝试过使用外部电阻调节对比度,但无法实现100%对比度控制

    更改 R03中的电阻值时、会调整 LCD 的对比度、但无法实现100%的对比度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    我很高兴我们离这里越来越近。 您是否能够尝试调整电荷泵输出/您完全能够做到这一点? 这将是我针对优化 LCD 外观的另外一个主要建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试仅使用外部电阻器进行调节。我无法使用内部调节对比度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如这些文档中提到的、除了更改外部电阻器和更改电荷泵的输出之外、我没有其他建议。 您可以尝试更改总电源电压、因为这看起来乍一看似乎让情况变得清晰得多。 最新屏幕截图中显示的数字比原件看起来更清晰。 如果不能够调节电荷泵输出、我们就不会有很多选择。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。