This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:MSP430FR6047

Guru**** 2474590 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1310834/evm430-fr6047-msp430fr6047

器件型号:EVM430-FR6047

您好!  
我有一个关于 EVM430-FR6047的问题。 是否可以 在此板上测试脉冲计数器? 如果是、我可以使用哪个引脚对其进行测试?  
测试的目的:我有一个外部计数、我要在  这个计数中测量给定时间内的脉冲数量、并与基准体积进行比较、以查看这个 MCU 的稳健性。  

感谢您的支持

皮埃尔·恩吉林舒蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    您能否查看 器件系列用户指南的第23.2.4节 、并让我知道您是否在寻找这款器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、
    感谢您的答复。 是的、这就是我要找的。 但这可以计算电流消耗。 是否可以更改为音量而不是电流消耗? 我看一下演示板中是否有代码? 就像 MSP430FR6047EVM_USS_MSP430FR6047EVM_USS Water_Demo 中一样。 EVM430FR6047上是否有用于从外部计数器读取脉冲的引脚? 如果不是、您可以为我提供  EVM430FR6047的通信协议、以便我可以读取计数器数据?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    您是说希望 MTIF 脉冲表示体积流速而不是电流消耗? 从数据表可以看出、我们的确可以做到这一点。 但我不明白这是怎么做到的。 我会咨询我的同事、并在收到他们的反馈时更新该主题。

    要连接到以读取 MTIF 接口的引脚是 MTIF_OUT_IN 引脚和 MTIF_PIN_EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dylan、  
    谢谢你。 让我知道该线程是否受损。