This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:我可以't 编译 MSP430FR5739 LPM4.5示例代码(ctpl_ex1_gpio_lpm45_msp-exp430fr5739)

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739, MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1310838/msp430fr5739-i-can-t-compile-msp430fr5739-lpm4-5-example-code-ctpl_ex1_gpio_lpm45_msp-exp430fr5739

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR5739

您好!

我试图编译 ctpl_ex1_gpio_lpm45_msp-exp430fr5739示例代码编译器 Studio  版本:11.2.0.00007 ,出现一个类似于"../fram-utilities/ctpl/ctpl_low_level.asm "的错误,错误! 在 EOF 中:[E0300]以下符号未定义:
DMA0CTL_L。 通过使用这个链接e2e.ti.com/.../ccs-msp430fr5994-msp430-fram-utilities-ctpl-example-not-compiling .我已经改变了相关的事情 ,我认为它是解决了,但现在,我得到这些错误,这样 :
描述资源路径位置类型
#10010链接期间遇到错误;"ctpl_ex1_gpio_lpm45_msp-exp430fr5739.out"未编译 ctpl_ex1_gpio_lpm45_msp-exp430fr5739 C/C++问题
描述资源路径位置类型
#10367-D 输出段".TI.persistent "无法将 noinit 段与需要初始化的段混用。 ctpl_ex1_gip_lpm45_msp-exp430fr5739 C/C++问题

如何解决此问题?

谢谢。
愉快的一次住宿体验值得向你推荐